This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:如何使用

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837981/p82b715-how-to-use

器件型号:P82B715

您好:

我想使用 TI P82B715。  请帮助我回答以下问题:

芯片 B82B715 I2C 的传输距离是否可以达到1.5m?

在1.5米的距离内、我使用了多个器件驱动器?此外、驱动器侧还是负载侧更适合使用?

BR

雨水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rain、

    芯片 B82B715 I2C 的传输距离是否可以达到1.5m?

    P82B715的最大传输距离受限于总负载电容、而不是电缆长度、因为并非所有电缆的单位长度都具有相同的电容值。  较长的电缆将具有更大的电容、但可能还需要考虑其他因素、例如两个板之间信号路径中的任何附加连接器或组件。  我不确定您使用的是哪根电缆以及它1.5m 长的电容大小、但我想知道 P82B715可以毫无困难地驱动该电缆。

    在1.5米的距离内、我使用了多个器件驱动器?此外、驱动器侧还是负载侧更适合使用?

    我不确定我是否完全了解您要如何为 I2C 配电树配置系统。  但是、您无法将多个 P82B715器件的负载(LX/Ly)引脚连接到 I2C 侧(SX/Sy)引脚。  您只能将负载引脚(LX/Ly)或 I2C 引脚(SX/Sy)连接到多个 P82B715器件上相同类型的引脚。  它们使用静态电压偏移、电平彼此不兼容、因此只能连接到相同类型的引脚。  

    我假设您将使用一个 P82B715器件驱动电缆、并且将多个 P82B715器件连接到电缆的远端并共用负载引脚(LX/Ly)。  然后、这些器件中的每一个都将使用 SX/Sy 引脚连接到单独的 I2C 器件。  

    如果我没有回答您的问题或我的回答没有意义、您能否提供一个简单的图表来说明您想要做什么、我可以对其进行回顾、并告诉您我是否发现该方法有任何问题。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan:

    我的实际操作如下、请帮助支持:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的额外信息。  如果我正确理解了这一点、您将有3种配置需要实施。  只有程序3正确。  您将始终需要通过长电缆将两个 P82B715器件连接在一起、以便标准 I2C 器件正常工作。  

    这是一个标准配置图。  P82B715器件 VCC 电压可以不同于 I2C 信号。  您的应用显示的 I2C 信号电平为1.8V、低于 P82B715 VCC 最小电压。  您需要将 Vcc_S1和 Vcc_S2设置为1.8V、但 VCC 和 VCC_L 应设置为最小3.3V。  但是、数据表规格仅在 VCC = 4.5V 至12V 时有效。  VCC_L 电压可能小于 VCC、但也更常见的情况是将其连接到 VCC。  

    如果您想像在星型网络中一样通过电缆连接另一个 P82B715、则下一个图是有效的配置。  如果您有多个从板、每个板包含1个 P82B715和一个 I2C 从器件、这种情况很常见。

    此图是具有多个 I2C 从器件(具有单独地址)的单个从器件 P82B715电路板的有效配置。

    现在、我将与您分享的最后一张图表是不正确的图表、应该避免使用。  这与我对程序1和程序2配置的理解类似。  您无法将 P82B715的 LX/Ly 引脚连接到任何 I2C 器件的标准 I2C 引脚。  这将无法正常工作、您应该实施我先前与您共享的图表之一。

    我希望这有助于澄清 P82B715器件的正确设置和应用、并回答您的问题。

    此致、
    Jonathan