This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232配置

Guru**** 2929270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826051/tlk10232-configuration

主题中讨论的其他器件:TLK10232

我们在下面的方法中使用 TLK10232:

点阵 FPGA <-(XAUI)->TLK10232 <-(KR)->10G 光学模块<->光纤<-> 10G 光学模块<-> TLK10232 <->点阵 FPGA。

我们有两个版本的 FPGA 固件、其中一个遇到问题: 如果将光纤电缆牢固地插入光纤模块、有时链路未启动、并且 FPGA 上可以检测到 LOS_LOW 指示、但如果将 Calbe 宽松地嵌入模块、则链路始终正常。 如果我们使用另一版本的固件对 FPGA 进行编程、则不会出现此类问题。  两个 FGPA 固件共享相同的 TLK1023配置。 我们怀疑某些寄存器配置被排除、这会导致两个固件出现不同的行为。 是否有任何建议可解决此问题?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一个版本的固件工作正常、而另一个版本的固件显示出问题、这一事实向我表明这是一个 FPGA 问题。 客户是否同时在 FPGA 和 TI PHY 级别监控 LOS 和链路状态? 如果是、它们是否相关?

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我们比较了两个 FPGA 程序并发现了差异。 当检测到链路丢失时、正常的执行 TLK10232重新配置。 另一个没有。

    但我们仍然感到困惑的是、插入模块的光纤电缆为何会有不同的行为。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在光电缆插入发生时的极短时间内、模块电气输出信号瞬态特性 以及振幅和抖动 可能会受到影响并发生变化。 这种信号变化可能会影响主机接收器 PHY/重定时器的行为。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师