This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:有关湿性电流自动调节的问题

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837008/tic12400-q1-questions-about-wetting-current-auto-scaling

器件型号:TIC12400-Q1

大家好、团队、

我对 湿性电流自动缩放有一些问题。 请仔细研究并提出建议。

如果在 湿性电流自动调节中工作且电流为10mA 或15mA、如何在 DET_FILTER= 00、01、10时在引脚平均电流中计算?

2.在 湿性电流自动调节下工作时,如果 INx 设置为 CSI 并使用比较器 获取数据,如何计算引脚阈值电压?

低于最大电压意味着什么? 根据 CSI 电流2mA、IN 引脚电压分流器为2mA*5k=1V<2V、如果 CSI 电流为10mA、则应为10mA*5k=5V>1.7V。

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    请参阅以下详细信息:

    如果在 湿性电流自动调节中工作且电流为10mA 或15mA、如何在 DET_FILTER= 00、01、10时在引脚平均电流中计算?

    由于湿性电流自动调节仅适用于10mA 和15mA 设置、并且仅在连续模式下可用、  因此当 DET_FILTER= 00、01、10时、IN 引脚电流将为2mA

    2.在 湿性电流自动调节下工作时,如果 INx 设置为 CSI 并使用比较器 获取数据,如何计算引脚阈值电压?

    根据您在第二个项目符号中的原理图:

    对于闭合开关、INx 上的压降将是 VSUPPLY (14V)减去电阻器(RDIRT 和 RSW)上的压降。

    对于开路开关、该路径接地。

    您需要将 IN 引脚阈值电压设置为开路和闭合开关压降限制之间的电压。

    低于最大电压意味着什么? 根据 CSI 电流2mA、IN 引脚电压分流器为2mA*5k=1V<2V、如果 CSI 电流为10mA、则应为10mA*5k=5V>1.7V。

    灌电流上的最大压降确保将阈值配置为高于最大压降。 当开关断开时、压降将为1.7V、如上表中的所示。

    当开关闭合时、压降将与您在 第2项中计算得出的值相同。

    数据表中的规格是指矩阵用例、在该用例中、您具有更高的灌电流设置、但 INx 引脚中的实际电流受到电流源的限制。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saminah、

    感谢您的回复。 对于每个项目、我有如下问题。

    1.在 湿性电流自动调节中,我计算的电流为2mA,忽略10mA 或15mA,是吗?

    2. IN x`s`s 阈值与比较器的阈值相同? `s 比较器的阈值设置为4V。

    3.开关打开时。 如果 IN x 的电压大于1.7V、IC 是否会断开?  VCSI_DROP_OPEN 或 VCSI_DROP_CLOSED 的功能是什么?

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    1.在 湿性电流自动调节中,我计算的电流为2mA,忽略10mA 或15mA,是吗?  

    是的、没错。

    2. IN x`s`s 阈值与比较器的阈值相同? `s 比较器的阈值设置为4V。

    是的、INx 阈值是比较器阈值。

    3.开关打开时。 如果 IN x 的电压大于1.7V、IC 是否会断开?  VCSI_DROP_OPEN 或 VCSI_DROP_CLOSED 的功能是什么?

    否、IC 不会中断。

    VCSI_DROP_OPEN 是开关断开(RSW (最小值)= 5Kohm)情况下灌电流上的最大压降。 比较器阈值设置(2V、2.7V、3V 和4V)均高于1.7V、因此不应存在任何区分开路(INx 电压介于0和1.7V 之间)与闭合(INx 电压上拉至接近电池电平)开关的问题。

    VCSI_DROP_CLOSED 是矩阵模式运行规格(请参阅数据表)。 在矩阵模式下、灌电流和拉电流都同时打开、并且根据使用的设置、灌电流上会有一定的压降。 此规格与您的特定用例无关。

    谢谢、

    Saminah