This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM 无法连接

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827775/dp83869hm-dp83869hm-can-not-linkup

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好的团队:

请帮帮我。

1. 25MHz 晶体波形的频率和振幅正常;

PHY 芯片可以通过读取寄存器查询来识别;

3.大多数电路板电源端口和光源端口不能连接;

4、电路板的一小部分可以是 LinkUp、但无法通信;

5、可以 LinkUp 的电路板无法与光端口通信、测得的 SON 和 SOP 波形正常(62.5mhz、振幅200-500mV)。

但是、正弦波和 SiP 波形异常、并以16MHz 的频率变形。