This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:AM4376引导问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822H, AM4376, TMDSIDK437X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827626/dp83822h-am4376-booting-issue

器件型号:DP83822H
主题中讨论的其他器件: AM4376

您好、香榭丽舍

我的客户在通过 AM4376/DP83822H (在 RMII 模式下)使用时遇到 Linux 启动问题、如以下 E2E 主题中所述: https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/825011/3053098#3053098

总之,该问题不会出现在使用 Microchip RGMII PHY 的 TI AM4376 EVM (www.ti.com/.../TMDSIDK437X)上,而是出现在使用 TI RMII DP83822H 的客户主板上(尽管已更新器件树以使用 TI PHY 的正确引脚复用和 MDIO 设置)。

您能否帮助调查与 DP83822H Linux 驱动程序配置相关的问题?

谢谢!

此致、

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Guillaume、

    DP83822似乎可以正常连接和传递数据包。 在我看来、这是与协议相关的问题、超出了 PHY 层。

    您能否参阅此应用手册以了解 PHY 的调试模式并确认问题是否与 PHY 真正相关?

    http://www.ti.com/lit/an/snla266/snla266.pdf

    此致、

    Hung Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Guillaume、

    我没有听到你的声音。 我假设您能够解决您的问题。 我将继续并关闭该线程。

    如果您需要进一步的支持、请打开一个新的主题。

    此致、

    Hung Nguyen