This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD7S019:TPD7S019-55DBQ 泄漏电压问题

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD7S019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837469/tpd7s019-tpd7s019-55dbq-leakage-voltage-question

器件型号:TPD7S019

你(们)好

     我们在 VGA 端口上使用 TPD7S019。 当系统处于 S5中时,P3V3_AUX 为3.3V,P5V=0V。

我们发现 P5V  具有1V 的泄漏电压。 我已移除 DDC 上拉电 阻、  泄漏电压将固定(R76/R77)。

这是正常行为吗?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您对 TPD7S019的问题。  我们将很快答复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, 

            此问题是否有任何结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这种行为是正常的、DDC FET 具有您在 DCC_OUT 中找到的电压的体二极管。