This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867更改了行:自动 MDIX 和+/-更改

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/829211/dp83867is-dp83867-changing-lines-auto-mdix-and---changes

器件型号:DP83867IS

您好!

我的客户希望使用 DP83867IS。

问题的一部分:自动 MDIX

是否只能跨越 A 线和 B 线双绞线? 那么、可以使用半交叉电缆吗?

C 和 D 将保持不会交叉。

2.问题的一部分:

是否可以在一根双绞线上将+更改为-线、反之亦然?

PHY 在这种情况下能够识别并正常工作吗?

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    1.是的、在1000Base-T 模式下、PHY 可以通过 PMA 信令检测并校正异常交叉。 在100Base-TX 和10Nase-Te 中、不使用通道 C 和 D。 您上面提到的电缆可与 DP83867IS 配合使用。

    2.是的、PHY 可以分别检测和校正每个通道上的反极性。 因此、如果一个通道恰好具有不正确的极性、而另一个通道正确、则 PHY 仍将正常工作。

    此致

    Aniruddha