This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVELT22:关于输出共模电压

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVELT22, DS25BR100, DS64BR111, DS90LV011A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828630/sn65lvelt22-about-output-common-mode-voltage

器件型号:SN65LVELT22
主题中讨论的其他器件: DS25BR100DS64BR111DS90LV011A

尊敬的专家:

我的客户希望找到 LVPECL 共模电压为1V 器 件、我在数据表上检查的 SN65LVELT22输出共模电压为1.9V。

你有什么建议吗?

非常感谢!

BR、

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

     DS25BR100等多种 LVDS 器件的输出共模为~ 1.2V

    DS64BR111等多种高速器件的输出共模为~ 1V。  这些器件上的输出共模电压未经测试、将根据器件 VDD 和 VOD 设置而变化。  

    您也可以通过交流耦合信号并在外部建立共模电压。  为了实现交流耦合、必须对信号进行编码或扰频、以保持直流平衡。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee,

    客户要求 LVTTL 到 LVPECL 转换器器件、LVPECL 的共模电压为1.2V。 DS25BR100输入是否支持 LVTTL?

    BR、

    Joyce  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS90LV011A 等一些 LVDS 器件可直接从 LVTTL 转换为 LVDS。  DS25BR100 需要使用外部无源组件 来接收 LVTTL 信号。  工作频率是多少?

    此致、

    Lee