This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD101:航空电子单端双向分立器件

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD101, TIOS101, TIOL111, TIC12400-Q1, SN65HVS883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828452/sn65hvd101-avionic-single-ended-bi-directional-discretes

器件型号:SN65HVD101
主题中讨论的其他器件: TIOS101TIOL111TIC12400-Q1SN65HVS883

我正在寻找 分立式单端双向分立器件、我发现同样应用(Avionic)的65HVD101' IC 套件。 因此、请向我说明这款特定的 IC 是否适用于同一应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不是航空电子应用领域的专家-您是否需要遵守特定的物理层规格才能实现分立式 IO?

    一般来说、我可以说、虽然 SN65HVD101或 TIOL111/TIOS101等器件(您可能需要在此处考虑的较新器件集)面向工厂自动化应用(例如 IO-Link 传感器)销售、但它们也可用于许多其他需要推挽、高/开路、高电压 IO 的应用。 或开路/接地输出类型、并将受益于瞬态保护和输出短路电流限制等功能。  您可能希望参考此白皮书、了解有关器件及其相对于基于分立式晶体管的实施方案所能提供优势的更多信息:

    http://www.ti.com/lit/wp/slyy122/slyy122.pdf

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我几乎从你那里得到了答案。 还有一个小问题,那就是我发现了一个部件号为 HI-8429PSIF 的 IC,它是 HOLT 集成电路。 此 Holt IC 不是双向的、只有它将接收传感器信息。 此 Holt IC 为我提供了一个方向的解决方案。所以,任何人能告诉我8429PSIF 和 SN65HVD101在功能上是等效的,除了单向或双向。  请参阅这方面的两个数据表、并建议我这样做。 我不是硬件专家、这是我的第一个设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pulla、

    你是对的。  HI-8429器件接收八个高电压输入通道、并将其转换为数字逻辑电平信号。  它不用于输出高压信号(即28V)。  类似的 TI 器件可能是 SN65HVS883或 TIC12400-Q1。

    SN65HVD101或 TIOL111器件只执行一个单通道、并且能够支持高压和逻辑电压双向转换。  TIOS101器件具有类似的性能、但仅支持将逻辑电平输入转换为高压输出。  这三款器件的高压输出均与 HI-8429的感测输入兼容。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、大家都能与我分享参考原理图、以便在我的设计中使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pulla、

    对于 SN65HVD101、我建议参考数据表中的图11以了解实现原理图。  对于 TIOL111、您可以参考图17。  这两款器件还提供了可用作示例的 EVM (虽然实际应用可能更简单、但 EVM 通常具有额外的电路来支持各种测试)。

    http://www.ti.com/tool/TIOL1115EVM

    您还可以单击每个器 件 TI.com 产品文件夹(例如 "选项卡、查看不同参考设计的列表。">www.ti.com/.../)中的"设计和开发"选项卡、查看不同参考设计的列表。  我认为没有专门针对航空电子设备应用的解决方案、但它们仍然有助于让您了解这些芯片的一般用途。

    此致、
    最大