This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RS-485 2:1收发器

Guru**** 2929920 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD78, THVD1450, SN65C1167E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/829017/rs-485-2-1-transceiver

主题中讨论的其他器件:SN65HVD78THVD1450SN65C1167E

您好!

我正在寻找2:1 RS-485接收器。

在我的应用中、有两个 RS-485差分输入。 我需要使用 IO/选择引脚选择任何一个。

TI 是否有任何在同一封装内具有2个收发器的单个 IC。

SN65HVD78虽然看起来是一种不错的解决方案、但它只有一个收发器?  

感谢您的任何帮助。

谢谢、

Muni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muni、您好!

    如果您使用其中两个、然后相应地控制使能线路、那么 SN65HVD78等器件将起作用。  (例如、如果您希望将两个"R"引脚连接到单个 MCU 输入、则可以在通道之间切换、方法是先将活动通道的/RE 线路拉为高电平来禁用活动通道、然后通过将其/RE 线路拉为低电平来启用新通道。)  如果您想采用这种方法、我建议将 THVD1450与 SN65HVD78相比较、因为它是一款较新的器件、与较旧版本相比、性能有所提高。

    还有一些器件将两个收发器集成到单个封装中。  例如、您可能需要考虑 SN65C1167E。

    此致、
    最大