This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:DS90LV001

Guru**** 2845780 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/829025/ds90lv001-ds90lv001

器件型号:DS90LV001

您好!

最近,我们的客户使用 IMX6的 LVDS 输出来驱动10.4英寸 LVDS 面板。 但他需要热插拔应用 、并考虑添加一个 LVDS 缓冲器、如 DS90LV001。 DS90LV001是否支持热插拔? 他应该怎么做? 他认为首先提供 LVDS 接收器、然后在插入 LCD 面板后启用 DS90LV001的输出。 根据该应用、我们是否有任何基准电路?

此致
Kailyn

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    DS90LV001应该能够支持热插拔。 只需确保先连接两个系统元件的 GND、然后再连接电源电压、再连接信号即可。 您还可以在热插拔连接侧添加 ESD 保护器件、以确保在连接时存在任何电荷的接地/VCC 路径。

    此致、

    I.K.