This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:UnableToSource

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/836570/tps65988-unabletosource

器件型号:TPS65988

尊敬的 Sirs:

来自 Type C Porta 输入的 PCB 电源
我想将 Porta 移动到 PortB
通过 GPIO5切换 MOSFET
如果是5V、请使用 LDO
如果为9V/15V/20V、则 PORTA 移至 PortB。

PD5V/9V15V 可能会成功。
但 PD20V 将会是错误的、因为 UnableToSource 如下所示
紫色线 Porta VBUS
绿线端口 B VBUS
我想它是超时。

每次通过 MSP430命令 TPS65988都会等待大约100ms 的响应
时序如下
1.插件时
2.读取 Porta PDO、移动到 PortB PDO
CC4_cmdw (SendSourceCap)[120ms]
3.确认端口 B 活动 RDO,重新请求 Porta PDO,
CC4_cmdw (GetSourceCap)[90ms]
4、开关 GPIO5、
 CC4_cmdw (GPIOSetOutputHigh)[110ms]
5.爬电
  5V 至20V[250ms]

如何加快 TPS65988响应?
或避免超时

谢谢你

Eric Hung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PD5V/9V15V 可能会成功。 下面是 PD15V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    20V 似乎没有及时斜升以满足 PD 规范。 您是否可以通过任何方法来增加20V 电源上的斜升? 我注意到、对于15V 情况、dV/dT 看起来是相同的、因此可以满足时序要求、因为电压不需要升高。 但是、对于20V 情况、由于从5V 到20V 的斜升所需的时间太长、因此不符合时序要求。 我建议提高20V 电源的斜升速率、以解决您的时序问题。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric (B):

    我们拥有三个品牌的适配器。
    1.P4.
    格勒诺普勒65瓦
    3.小米类型 C
    请将其与100ms~250ms 进行比较

    测试

    使 Porta PDO 在9V 电压下正常工作、爬到20V 电压、节省一些时间
    但随着事情的发展、他们会发现其他问题。

    图190906_Result 比较了.PNG
    左上角:9V 至20V 成功
    右上角:9V 至20V 故障(不支持电源)
    左下方:5V 至20V 故障(不支持电源)
    右下角:5V 至20V 快速适配器故障(不支持 ToSource)

    1.是否可以加快 TPS65988的响应速度?

    2 、正确图片中的错误原因是什么

    3.或其他建议的方法

    谢谢你

    洪家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric Hung、

    您能否分享您的设置的方框图? 这将帮助我了解应用以及您尝试使用 TPS65988时所做的确切操作。

    就加快 TPS65988的响应而言、我们无法更改此时序。 TPS65988符合 PD 标准并经过认证。 所有相关的转换时序都遵循 USB 电力输送规格、调整这些时序会破坏合规性。  

    由于右侧图像的误差原因、可能会出现较大的电流尖峰、从而导致 TPS65988进入过流保护。 当 TPS65988中的电源路径关闭时、适配器 VBUS 看起来会下降很多。 如果您可以在此事件期间测量 VBUS 电流、它将验证我的想法。  

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric (B)、
    后来、我通过 MSP430进行了直接控制 MOSFET 的实验、这可以减少延迟和电流尖峰。
    但 CC4 cmd 写入的两倍仍然具有220ms 的延迟

    我可以延长 TPS65988的超时时间吗?

    否则遇到此类型的电源适配器将超时

    谢谢你

    Eric