This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:适用于 Win10 64位和 Red Hat 的操作系统

Guru**** 2929640 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/838051/tusb7340-os-for-win10-64-bit-and-red-hat

器件型号:TUSB7340

你好

    TUSB7340是否支持 适用于 Win10 64位和 Red Hat by AMD CPU 的操作系统? 是否有任何驱动程序? 谢谢你。  

(AMD CPU)--PCIe X1-->(TUSB7340)--USB2.0

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB7340 符合 xHCI 规范0.96、因此可与 Win10 64位和使用 AMD CPU 的 Red Hat 操作系统兼容

    请注意 、TUSB7340 是 NRND、xHCI Linux 驱动程序由 Linux 社区开发和支持、遗憾的是、我们没有 TI 开发的 Linux 驱动程序。

    请注意、为了支持 TUSB73x0、必须在驱动程序中实施一些勘误表、请访问 TI.com 以及有关使用 TUSB7340的其他文档

    (www.ti.com/.../technicaldocuments)

    http://www.ti.com/lit/er/sllz076/sllz076.pdf