请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB9261 您好!
这是来自 UL 台湾的迪伦、我们是 USB-IF 认证实验室之一。
我们必须让 TUSB9261演示板在 HID Enabled 和 HID Disabled 之间切换、请允许我在此请求上获得您的帮助、非常感谢您的帮助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
为了在 HID 启用和禁用之间切换、必须使用不同的描述符文件。 通过使用 TUSB9261 FlashBurner 软件、可以创建这些文件并将其上传到 TUSB9261。 请在以下链接中找到 FlashBurner 用户指南、并阅读 4.3编辑 USB 描述 符部分以了解更多详细信息。