This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:HID 已启用、HID 已禁用

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837824/tusb9261-hid-enabled-and-hid-disabled

器件型号:TUSB9261

您好!

这是来自 UL 台湾的迪伦、我们是 USB-IF 认证实验室之一。

我们必须让 TUSB9261演示板在 HID Enabled  HID Disabled 之间切换、请允许我在此请求上获得您的帮助、非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了在 HID 启用和禁用之间切换、必须使用不同的描述符文件。 通过使用 TUSB9261 FlashBurner 软件、可以创建这些文件并将其上传到 TUSB9261。 请在以下链接中找到 FlashBurner 用户指南、并阅读 4.3编辑 USB 描述 符部分以了解更多详细信息。  

    http://www.ti.com/lit/ug/sllu125d/sllu125d.pdf