This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:I2C 引脚反向驱动器

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837443/p82b96-i2c-pin-backdrive

器件型号:P82B96

大家好、

我们的客户想知道 、如果 P82B96的 Sx 和 Sy 引脚保持高电平(拉至3.3V)、同时从其移除 Vcc (5V)、则可能的3.3V 反向驱动器是否会损坏 P82B96。

数据表指出 、即使 Vcc 处于低电平、P82B96也不会将这些引脚保持在低电平、以确保其他器件之间的 I2C 通信。 这种情况可能对 P82B96产生什么影响?

提前感谢。

此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jejomar、

    我发现这篇 e2e 文章与您所问的内容类似:

    基于这一点、您不应该看到任何担忧、但我不相信回答该帖子的人会在工作台上检查此帖子。 明天我可以花些时间、看看我是否能够通过将 Vcc 接地并使 SYS/SX 上拉至3.3V 来对器件进行反向偏置。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您抽出一些时间来了解这一点。 我们将等待设置结果。

    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jejomar、

    我检查了 Vcc 到 SX/Sy 和 SX/Sy 到 Vcc 是否有任何偏压、但我没有看到任何偏压。 我看到的唯一背偏置来自 GND->SX/Sy 和 GND->Vcc。

    -Bobby