Other Parts Discussed in Thread: P82B96
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:P82B96 大家好、
我们的客户想知道 、如果 P82B96的 Sx 和 Sy 引脚保持高电平(拉至3.3V)、同时从其移除 Vcc (5V)、则可能的3.3V 反向驱动器是否会损坏 P82B96。
数据表指出 、即使 Vcc 处于低电平、P82B96也不会将这些引脚保持在低电平、以确保其他器件之间的 I2C 通信。 这种情况可能对 P82B96产生什么影响?
提前感谢。
此致、
Jejomar