This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65176B:您可以帮助检查电路吗?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837868/sn65176b-may-you-pls-help-check-circuit

器件型号:SN65176B

你(们)好,先生  

作为附加文件。  

我的客户将 B pu 电阻器连接到 Vcc 并连接一个 PD 电阻器。 正常应用是否正常?

                               令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    这对收发器来说不是问题、但这与大多数应用实施 RS-485总线的方式相反。  大多数 UART 在空闲期间使用"高电平"状态、然后检测下降沿作为帧或字传输的开始。  因此、大多数 RS-485实现将在 A 上使用上拉电阻器、在 B 上使用下拉电阻器、以便在没有发送器电路处于活动状态时线路的状态为高电平(VA > VB)。

    如果您将此上拉/下拉方案与使用"低"状态来指示起始位的应用一起使用、则当发送器被禁用时、您会错误地看到起始位发生。  这将导致接收到不正确的数据。  因此、我认为最好检查用于连接到 D/R/DE/RE 控制线路的 MCU/UART 的配置以及总线的预期数据格式、以确保失效防护偏置方案与其一致。

    请告诉我这是否不清楚、或者您还有其他问题。

    此致、
    最大