This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:BC 1.2问题

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810, TPS2514, TPS2546, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837831/tps25810-bc-1-2-question

器件型号:TPS25810
主题中讨论的其他器件: TPS2514TPS2546TPS65987D

你好

     客户使用以下工具使用的 TPS25810 EVM、然后测试 Apple 手机。 它仅支持2.4A 充电。 正确吗?  

下面是客户电路图。 它们连接到不同的手机、但仍无法为高达3A 的5V 充电。 我们能否知道什么是苏米苏的根本原因?  

2. C 型 DP/DN 引脚在原理图上同时连接到 CPU 和 TPS2514 DP/DN。

第一个条件:如果去爆音 CPU DP/DN 连接和 C 型连接器 DP/DN 连接到 TPS2514 、它可以为 Millet 移动电话充电至1.6A、但无法通过 外部 Typec 集线器访问 USB 2.0设备。

第二个条件:如果将 TPS2514 DP/DN 和 type c 连接器 DP/DN 连接至 CPU USB 2.0,则该板不支持快速充电 ,但可以通过外部 Typec 集线器访问 USB2.0设备。  

我们能否知道如何支持快速充电5V/3A 并 同时访问 USB2.0器件?  

BTW、即 NB 应用。 客户看到许多移动电话支持 QC2.0/QC 3.0及更少查找支持 BC1.2移动电话。 如何实现 QC 2.0/QC 3.0 5V/3A 以及支持该解决方案的 PD 解决方案? 谢谢你。   


BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您不能同时支持高电流充电(2.4A)和 USB 2.0数据。 TPS2514能够支持2.4A、因此可进入分频器3模式。 如果您查看 TPS2514数据表中的图13、可以看到 DP/DM 线路实际上被上拉至2.7V 的电压。 因此、由于 TPS2514将这些线路拉高、因此无法在 USB2.0线路上传输数据。 TPS2514仅用于不需要数据的应用充电。

    如果您希望能够同时支持这两者、建议查看 TPS2546并更改充电方案、无论您是否希望在该特定时间支持数据。

    希望这有助于回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

           如果客户希望通过 typec C 支持 QC3.0或 QC 2.0? TPS65987D 是否支持该器件或是否有任何 PD 解决方案支持5V/3A QC 3.0?

           还有其他问题、TPS2514和 TPS2546都支持5V/3A 快速充电?  谢谢你。

    BR

    Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    为了保持此主题不变、您是否能够在不同的主题中提出 TPS65987D 问题?

    对于您的另一个问题、TPS2546不提供广播分频器3充电选项、仅提供分频器1和2。 分压器3通告2.4A 的电流能力、而分压器2提供2.1A。 TPS2514未连接到 VBUS、因此它根本不限制电流消耗。 如果您使用 TPS2546的内部电源路径、则可以将电流限制设置为3A。 不过、您不需要使用内部电源路径。

    希望这有助于回答您的问题。