This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:LMH1297 SPI 菊花链

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, USB2ANY, SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837834/lmh1297-lmh1297-spi-daisy-chaining

器件型号:LMH1297
主题中讨论的其他器件: USB2ANYSIGCONARCHITECT

您好!

我想在我的板上使用 LMH1297的2个器件、并通过 SPI 接口对其进行控制。

我注意到 LMH1297支持 SPI 菊花链。

我的问题是、能否通过 SigCon Architect (使用 USB2ANY)控制它们?

SigCon Architect 是否支持 SPI 接口?

此致、

伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!

    SigconArchitect 仅支持 SMBus 模式(SigconArchitect 不支持 SPI 接口)。 您可以为两个 LMH1297器 件分配 SMBus 地址、并使用 SigconArchitect GUI 控制这些器件。

    此致、Nasser