This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:MII-1000BASE-X、MII-1000BASE

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837968/dp83869hm-mii-1000base-x-mii-1000base

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

大家好、团队、

我的客户希望在他们的新项目中使用 DP83869HM。

他们 的器件(工业 PLC)的输出需要1000Base-X、1000BASE-T、100BASE-FX、100BASE-TX PHY。
从 CPU 端、它们需要 MII/RMII。 如数据表中所述、DP83869 分别支持所需模式(具有 RGMII/SGMII)。 但他们对 MII-1000BASE-X、MII-1000BASE-T、MII-100BASE-FX、MII-100BASE-TX 的组合感兴趣。 是否可以使用 DP83869实现此模式?

如果不是- TI 是否拥有或计划为本案例提供另一个解决方案?

BR、
Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    对于1000BASE-X/T 速度、MII 是不可能的。 MII 仅支持10Mbps 和100Mbps。

    没有 PHY 能够支持1000Base-X/T 的 MII、物理上无法实现。

    我们支持 MII-100BASE-TX、MII-100BASE-FX、MII-10BASE-Te、RGMII-1000BASE-T、RGMII-1000BASE-X、 RGMII-100BASE-FX、RGMII-100BASE-TX、RGMII-10BASE-Te。