请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 主题中讨论的其他器件: DP83869
大家好、团队、
我的客户希望在他们的新项目中使用 DP83869HM。
他们 的器件(工业 PLC)的输出需要1000Base-X、1000BASE-T、100BASE-FX、100BASE-TX PHY。
从 CPU 端、它们需要 MII/RMII。 如数据表中所述、DP83869 分别支持所需模式(具有 RGMII/SGMII)。 但他们对 MII-1000BASE-X、MII-1000BASE-T、MII-100BASE-FX、MII-100BASE-TX 的组合感兴趣。 是否可以使用 DP83869实现此模式?
如果不是- TI 是否拥有或计划为本案例提供另一个解决方案?
BR、
Ilya