This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:灌电流模式 CC 状态不正确

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837603/tps65982-sink-mode-cc-state-is-not-correct

器件型号:TPS65982

大家好、团队成员

 

当我使用 MCU 通过 I2C 将 TPS65982配置为接收模式时、CC 引脚处于切换状态。 我认为它应该出现在 Rd 上并保持在低电压电平。

我读取0x69寄存   器、Type-C 端口状态有时为 SNK_State_Unattached_SNK、有时为 SNK_State_Unattached_attached。

我想知道这是由错误的 TPS65982 FW 配置引起的、还是由错误的 I2C 命令引起的?

谢谢、

Picher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Picher:

    您似乎处于具有附件支持模式的灌电流模式、这将切换 CC 引脚。 我建议在 GUI 中更改您的系统配置寄存器0x28配置。 具体而言、PortInfo 位为000b、如果您希望对其进行配置、这是一种标准灌电流功率模式、因为它看起来现在设置为001b。

    有关该寄存器的其他信息、请参阅《技术参考手册》中的表3-6: http://www.ti.com/lit/ug/slvuan1a/slvuan1a.pdf 

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hari

    我认为我已将0x28 PortInfo 配置为000b、下图显示了 FW 配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Picher:

    您可能已经在配置中选择了010b。 我将与您分享下面的另一个选项。 此选项可以解决此问题。 它将显示 R_d 但没有 DRP、因此不应切换 CC 引脚。

    谢谢、

    哈里