This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:可用于以太网2.5Gbase-T 的 MDI 接口?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837871/ds125mb203-could-be-use-on-mdi-interface-on-ethernet-2-5gbase-t

器件型号:DS125MB203

大家好、

 此处需要您的帮助来确认 DS125MB203是否可用于以太网2.5Gbase-T 的 MDI 接口?

  如果没有、是否有任何推荐器件?

此致、

艾伯特·李。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    DS125MB203无法根据2.5GBASE-T PAM16编码运行。  我没有推荐用于此有源多路复用器均衡器应用的器件。  如果不需要均衡功能、那么我们的一些无源开关可能会提供解决方案

    此致、

    Lee