This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR286A:DS90CR286AMTD

Guru**** 2864080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837837/ds90cr286a-ds90cr286amtd

器件型号:DS90CR286A

您好,团队

客户正在使用 DS90CR286AMTD 将 camera_link 转换为 RGB、并发现 RGB 接收器无法检测到正确的分辨率。

camera_link camera_link camera 的输入信号为640*512,帧速率为50fps。

芯片工作后、发现 VSYNC 信号为50Hz、HSYNC 信号为26.32kHz、DE 信号始终为高电平。

问题:

DE 信号始终为高电平是否正常?

2.对于输入信号640x512 50fps、转换后的 Vsync 和 HSYNC 的正确频率值是多少?

原理图如下:

此致、
罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    286A 是一个解析器器件、可将输入串行 LVDS 信号转换为并行信号、这些并行输出来自 LVDS 输入信号、因此请检查输入是否具有 DE 信号。

    问题:

    DE 信号始终为高电平是否正常?

    ->请检查 LVDS 输入是否集成了 DE 信号。 与286A 配对的器件是什么? 请检查此部件的输出信号。

    2.对于输入信号640x512 50fps、转换后的 Vsync 和 HSYNC 的正确频率值是多少?

    ->这是由视频发生器完成的。 286不能更改它。 如果帧速率为50fps、则表示 Vsync。 是1/50。

    此致、Steven