This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26F32MQML:热阻:结至外壳

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837661/ds26f32mqml-thermal-resistance-junction-to-case

器件型号:DS26F32MQML

尊敬的 TI:

在该器 件的数据表中、据说可以在 MIL-STD-1835中找到结至外壳的值、但是在为该文档结温后、我找不到任何热值的引用。

你们对该标准有什么建议或知识、该部件的价值是什么?

谢谢、
Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值在 mil-std-1835中列出。

    可在此处访问 MIL std 1835:

    确定正确封装标识符的最简单方法是检查 SMD 图纸。

    在 SMD 图中、定义了每个外壳轮廓字母。

    例如、5962-7802005M2A 的大纲字母2对应于 CQCC1-N20

    这在第20页的 mil-std-1835中列出、显示了20度 C/W 的 Theta JC

    其他封装也同样列出。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水