This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD78:参数标度

Guru**** 2383590 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD78
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837529/sn65hvd78-parameter-scale

器件型号:SN65HVD78

你(们)好  

我使用 TI SN65HVD78测试芯片的 A 和 B 引脚、阻抗为300K。 我想知道该器件 A 和 B 引脚的正常阻抗参数范围是多少?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的应用是什么?器件的配置是什么?  如何进行测量、 从 A 到 B 或从 A 到 GND?  看起来您是在 仅接收器模式下检查阻抗。 如果是、您可以参阅数据表第7页的规格 II。

    此致、

    Hao