This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1429:THVD1429浪涌和 EFT

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837426/thvd1429-thvd1429-surge-and-eft

器件型号:THVD1429

您好、先生、

根据 THVD1429 D/S 页面,第一页显示了 ESD/EFT/浪涌保护功能。

这是否意味着 IC 在这些测试期间仍能正常工作?

或者它只是意味着 IC 不会仅损坏。  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、

    在 ESD 和浪涌测试期间、器件无法正常工作。 IC 只能保护自身免受损坏。 对于 EFT 测试、THVD1429通过了标准 A 4kV、这意味着 IC 继续工作。 您可以在此 应用中找到有关每个标准的更多详细信息。

    www.ti.com/.../slva833c.pdf

    此致、

    Hao