This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256 μ:开关用法

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835720/ads1256-about-switching-usage

器件型号:

大家好、

我想切换多路复用器并读取以下数据。

 Ch.1 (6个有效位)数据集成时间100ms

 Ch. 3 (5个有效数字)数据集成时间(T.B.D:Ex.50ms)

根据模拟值0V 测得。

每秒交替采集 Ch1.Ch2 5次。

以下是问题。

(1)由于 Ch. 3的有效位数少于 Ch. 1,是否可以缩短数据采集时间?

   (我知道在查看图19时没有问题)

(2)当 Ch.1和 Ch.3有不同的输入值时,是否有必要等待稳定?

   (例如、当通道1 = 2V 时、通道3 = 0.1V 为输入)

(3)如果在 Ch.1和 Ch.3之间切换时执行测量、理解是否正确、  

   Ch.1积分期间 Ch. 3值的波动不会影响切换后 Ch. 3的数据?

   (根据图19、数据似乎是由多路复用器切换后累加的。)

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    没有人回答我的问题。 我应该更改这个问题吗?
    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohno-San、

    ADS1256是一款过采样器件 Δ-Σ ADC。  采样以调制器速率进行、数字滤波输出数据以寄存器设置选择的输出数据速率可用。  数字滤波器由 sinc5滤波器和平均滤波器组成。  新转换数据可用的速率为数据速率。   DRDY 引脚上的高电平到低电平转换表示新有效数据可用的转换周期结束。

    在输入通道之间切换时、您需要考虑数字滤波器的稳定延迟。  您还必须考虑配置的任何更改。  图19中的 T19时间仅显示了多路复用器的变化情况、并使用了最大允许 SCLK。  如果您要在多路复用器通道配置之间更改数据速率、则需要在通信周期中增加写入寄存器配置的额外时间。

    请参阅下面我的答复的其余部分。

    此致、

    Bob B

    [引用用户="Kenji Ohno1"]

    器件型号: ADS1256

    大家好、

    我想切换多路复用器并读取以下数据。

     Ch.1 (6个有效位)数据集成时间100ms

     Ch. 3 (5个有效数字)数据集成时间(T.B.D:Ex.50ms)

    根据模拟值0V 测得。

    每秒交替采集 Ch1.Ch2 5次。

    以下是问题。

    (1)由于 Ch. 3的有效位数少于 Ch. 1,是否可以缩短数据采集时间?

       (我知道在查看图19时没有问题)[Bob]您可以更改每个通道的数据输出速率、但这需要额外的时间来更改寄存器设置、并且在计算总吞吐量时必须考虑这一点。

    (2)当 Ch.1和 Ch.3有不同的输入值时,是否有必要等待稳定?

       (例如、当 Ch. 1 = 2V、Ch. 3 = 0.1V 为输入时)[Bob]您不需要添加额外的延迟。  当发出 SYNC 命令时、数字滤波器复位、并且针对所选多路复用器输入通道在该点开始一个新的转换周期。

    (3)如果在 Ch.1和 Ch.3之间切换时执行测量、理解是否正确、  

       Ch.1积分期间 Ch. 3值的波动不会影响切换后 Ch. 3的数据?

       (根据图19、数据似乎是由多路复用器切换后累加的。) [BOB]未被测量通道上的变化不会影响被测量通道的转换、因为输入由多路复用器开关隔离。  但是、不良的 PCB 布局会导致通道间串扰、或者如果波动的通道超过模拟输入最大值、则转换数据可能会受到影响。  此问题是由系统设计引起的、而不是由 ADS1256器件本身引起的。

    此致、

    Kenji

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob B San、

    感谢您的回答!

    此致、

    Kenji