This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042G-Q1:CAN 至 CAN FD

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837531/tcan1042g-q1-can-to-can-fd

器件型号:TCAN1042G-Q1

我们正在使用 Hercules RM42x 控制器设计系统。

 我已经使用 Halcogen 配置了 CAN在 Halcogen 中提供了 CAN 示例

现在、我们正在尝试使用 CAN FD 实现高达5Mbps 的更高数据速率。

借助 TI TCAN1042、是否可以将现有 CAN 通信代码转换为 CAN FD?

在哪里可以找到 CAN FD 的驱动程序和示例代码?

谢谢

此致、

维什瓦