This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDJ:有关 SLVAE18提供次级充电电源的方法的问题。

Guru**** 2572195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ25895, TPS65987DDJ, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/836787/tps65987ddj-question-regarding-the-slvae18-method-for-providing-secondary-charging-power-source

器件型号:TPS65987DDJ
主题中讨论的其他器件:BQ25703ABQ25895TPS65987DTPS65987BQ25703

我一直在阅读 SLVAE18应用报告,该报告介绍了如何将 TPS65987DDJ 用作 I2C 主设备来控制 BQ25703A,我认为该方法应该适用于控制 BQ25895。

我需要一些支持的问题是将该解决方案与第二个充电电源集成。 我们希望支持通过 POE 以及 USB-C 为产品充电和运行 在我们的情况下、仅当器件通电并启动时才可使用 POE 电源、因此主机处理器可根据需要逐步配置 TPS65987DDJ 和 BQ25895。 我想在产品断电时使用 SLVAE18中描述的方法、然后在产品通电时、主机处理器可以禁用该方法并直接控制 USB-C 和 POE 的充电。 此问题在于确保在产品关闭时重新启用 SLVAE18方法、即使关闭不正常也是如此。 一种解决方案是在产品断电时重置 TPS65987DDJ 和 BQ25895,但这似乎并不是特别好。

是否有更好的方法来实现此目的? 当以某种方式提供 POE 电源时、是否可以让 TPS65987DDJ 配置 BQ25895? 如果我沿着此路径运行、引导产品时禁用 I2C 主功能的最佳方法是什么?

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    您可以将 TPS65987D 配置为仅在发生到 PD 控制器的特定事件上写入 I2C 消息。 例如、您可以选择在连接或断开某个设备与 Type-C 端口的连接时进行写入。 您还可以选择在 PD 控制器通过上电复位事件启动时进行写入。  

    启动产品后、您可以选择通过从主机控制器写入 TPS65987D 上的全局系统配置寄存器并禁用 I2C 主设备位来禁用 I2C 主设备。  

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

     

    谢谢! 一个后续问题..

     

     为了继续为电池充电、电池充电器(BQ25703和 BQ25895)需要定期写入电池充电电流寄存器。 如果几分钟内寄存器未被写入、看门狗会停止充电器。 是否有办法配置 TPS65987以定期执行该写入?

     

    谢谢、
    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    独立配置中的 TPS65987D 将无法在 Type-C 端口上没有事件的情况下定期向电池充电器写入数据。 但是、如果系统中有主机控制器、则可以使用 I2Cw 4CC 命令定期通过 TPS65987D 写入电池充电器。

    谢谢、
    Eric