This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB962-Q1:DS90UB962-Q1兼容性查询

Guru**** 2542170 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB962-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837319/ds90ub962-q1-ds90ub962-q1-compatibility-inquiry

器件型号:DS90UB962-Q1

尊敬的 TI 团队:

DS90UB962-Q1能否同时连接到 LVDS 串行器和 MIPI 串行器?
Ex) MIPI 串行器3件+ LVDS 串行器1件

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongsu、

    请提供您提到的 LVDS 或 MIPI 串行器的器件型号。

    请检查 UB962 d/s、该器件只能链接到市场上现有串行器的 UB933和 UB935/953。 您可以同时将 ub933和 ub35链接到 UB962。

    此致、

    Steven