This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825EVM:MDI 衍生时钟

Guru**** 2895540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837004/dp83825evm-mdi-derived-clock

器件型号:DP83825EVM
主题中讨论的其他器件:DP83825

HELO 团队、

我写信询问是否可以在第页的描述中获得一些有关句子的其他信息。 数据表中我们发现其组件未反映在数据表其余部分中的一项。
在上面的描述中、如果对象被设置为主控模式"它在 RMII 主控模式中提供50MHz 输出时钟。 "该时钟与 MDI 衍生时钟同步、以减少系统中的抖动。" 我们对突出显示的部分非常感兴趣、但在数据表中没有找到任何反馈、除了第8.3.6段、我们在该段中讨论时钟输出、并且有一个恢复时钟、但没有进一步的解释。 我们还注意到,在新的文件修订案(8月 A 版)中,这一段消失了。
是否可以获得一些有关这方面的信息?

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    感谢您指出这一点。 在我们最新的数据表修订版中、我们删除了该部分、因为同步时钟输出实际上不是 DP83825的一项功能。 在我们的下一个修订版中、我们将确保删除您突出显示的句子、因为这是一个拼写错误。

    谢谢、

    Cecilia