This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:您能否提供在 TLK10031上将 XAUI 设置为 SFI/XFI 配置的说明指南?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/836451/tlk10031-could-you-give-instruction-guide-for-setting-up-xaui-to-sfi-xfi-configuration-on-tlk10031

器件型号:TLK10031

相关人员。

这是首次使用 TI 10G PHY。 因此、我想听听您的意见、我应该注意 XAUI 到 SFI/XFI。

当我读取数据表时、为了让用户将 XAUI 设置为 SFI/XFI、需要设置几个寄存器来禁用自动协商和链路训练。

相关寄存器、我认为如下所示

CHANGE_CONTRAL_1 (寄存器:0x0001)(默认值:0x0B00)(器件地址:0x1E) :位14 LT_training _control

AN_CONTROL (寄存器= 0x0000)(默认值= 0x3000)(器件地址:0x07)位12 AN_ENABLE

您是否认为它们 需要设置 SFI/XFI ?

此外、 您能否为 HS 和 LS 侧的 PLL 倍频设置提供指南?

用于乘法 器配置的寄存器 、我认为这些寄存器  具有156.25参考时钟

-> HS 侧:HS_SERDES_CONTRAL_1  位4,[3:0] HS_ENPLL , HS_PLL_MULT[3:0] --> B'1, B'1100

--> LS 端:LS_SERDES_CONTRAL_1位4,[3:0] LS_ENPLL,LS_MPY]3:0]->b'1,b'0101

您认为我是否需要考虑其他寄存器才能正常运行?

谢谢你

此致

Mark Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当将此 TLK 器件用作 XAUI 至 SFI PHY 时、相同的线路速率/PLL/ref_clk 设置适用于 XAUI 至 KR PHY 情况。 实际上、您希望在支持 SFI/XFI 光学接口时禁用自动协商和链路协商。 否则、其他设置是相同的。 REF_CLK 应为156.25MHz 或312.5MHz。 请参阅以下数据表摘录。

    7.3.16 10GBASE-KR 线路速率、PLL 设置和参考时钟选择

    TLK10031包括内部低抖动高质量振荡器、此振荡器被用作针对低速和高速 SERDES 以及器件其它内部电路的频率倍频器。 特定的 MDIO 寄存器可用于 SERDES 速率和 PLL 乘法器选择、以匹配各种应用的线路速率和参考时钟(REFCLK0/1)频率。

    外部差分参考时钟具有较大的工作频率范围、支持多种不同的应用。 应使用低抖动参考时钟、其频率精度应在传入串行数据速率的±200PPM 以内(标称数据速率的±100PPM)。

    当 TLK10031器件设置为以10GBASE-KR 模式运行、低速端线路速率为3.125Gbps、高速端线路速率为10.3125Gbps 时、参考时钟选项如表7-1所示。 通常、使用更高的参考时钟频率可提高抖动性能。

    表7-1. 10GBASE-KR 模式的特定线路速率和参考时钟选择

    低速端

    高速端

    线速率

    (Mbps)

    串行器/解串器 PLL 乘法器

    速率

    REFCLKP/N (MHz)

    线速率

    (Mbps)

    串行器/解串器 PLL 乘法器

    速率

    REFCLKP/N (MHz)

    3125

    10.

    完全

    156.25.

    10312.5

    16.5.

    完全

    156.25.

    3125

    5.

    完全

    312.5.

    10312.5

    8.25.

    完全

    312.5.

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师