This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32A:AM26LS32ACN 与 AM26LS33ACN -有何区别?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS32A, AM26LS33A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/836784/am26ls32a-am26ls32acn-vs-am26ls33acn---what-s-the-difference

器件型号:AM26LS32A
主题中讨论的其他器件: AM26LS33A

我似乎还记得,AM26LS33*是 AM26LS32*的更新改进版本。 它们之间有何差异? 在对数据表进行了几次测量之后、我看到的唯一区别是第5页的参数 V_IT+和 V_IT-、表6.5、"电气特性"。 这些分别是正向输入阈值电压和负向输入阈值电压。 但我看不到任何其他差异。 还有什么(如果有)其他差异? 此外、选择一个或另一个器件有什么好处?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与 AM26LS32A 相比、AM26LS33A 器件在灵敏度(您指出的 VIT 规格)与共模范围之间进行了折衷(如数据表建议运行条件表中的"VIC"规格所示)。  这意味着它可以更好地适应涉及不同电源/接地域之间通信的应用、因为它可以适应节点之间接地基准电势的更大偏移。  但是、较低的灵敏度(500mV 而不是200mV)意味着它不完全符合 RS-422标准要求、并且可能更适合涉及更长电缆的应用、这可能会显著衰减传输信号。  因此、在大多数情况下、我建议使用 AM26LS32A、除非有具体原因说明更宽的共模范围将大有裨益。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。