This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:接口论坛

Guru**** 2539600 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/836542/tusb4041i-interface-forum

器件型号:TUSB4041I
主题中讨论的其他器件:TUSB4020BI

我开始使用 TUSB4020BI 设计产品。

如何获取 OTP 和 EEPROM 的编程工具?

2.原理图中是否有通过上行端口进行这些编程的要求?

OTP 和 EEPROM 之间的区别是什么?  我知道 EEPROM 可以比 OTP 更广泛地配置芯片、但还有其他差异吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumagishi-San、

    接受我的朋友的请求、直接给我发送邮件、我将为您提供工具。

    编程工具需要在集线器上加载驱动程序。

    OTP 是一次性可编程选项、可永久更改器件。  与 EEPROM 相比、OTP 编程选项非常有限。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JMMN

    我已接受朋友的请求。 请将工具发送给我。

    此致、

    Masao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送的工具、如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    JMMN