This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS232E:TRS232可替代 MAX202

Guru**** 2962860 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX202, TRS232E, TRS232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/836832/trs232e-trs232-can-replace-the-max202

器件型号:TRS232E
主题中讨论的其它部件:MAX202、 TRS232

你(们)好

我在项目中使用了 max202、但 它不应该是最佳解决方案、

 TRS232/TRS232E 能否替代 MAX202?

 是否建议使用任何其他 P/N、  需要引脚对引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    是的、TRS232或 TRS232E CAN 引脚2引脚替代了 MAX202。  所有器件均为5V RS-232收发器。 TRS232E 附带 8kV IEC 接触 ESD 保护。 其中的几个区别是:

    数据速率 输出电压 帽
    TRS232 250kbps 7伏 1uF
    MAX202 125kbps 9V 0.1uF 或1uF

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao