This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:我们是否可以使用器件替换 PTN36502/PTN36502A?

Guru**** 2514845 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/836597/tusb544-may-we-have-part-can-replace-ptn36502-ptn36502a

器件型号:TUSB544

你(们)好,先生  

我们是否可以使用部件替换 PTN36502/PTN36502A?

                    令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    令人很烦

    PTN36502是一款受限的 USB/DP 组合转接驱动器。 但 TUSB544是一种线性 USB/DP 组合转接驱动器。 遗憾的是、我们没有有限的转接驱动器解决方案。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    很抱歉、我感到困惑、

    那么、TUSB544是否可用于客户应用?

                                               令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    令人很烦

    这取决于客户应用要求。 您可以使用 TUSB544、但只要知道它是一个线性转接驱动器、这意味着它不会提供自己的 TX 摆幅和预加重电平。

    谢谢

    David