This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们是否有任何 mipi d phy 转接驱动器或重定时器可支持高达2.1Gbps 的数据速率

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/836997/do-we-have-any-mipi-d-phy-redriver-or-retimer-could-support-up-to-2-1gbps

主题中讨论的其他器件:SN75DPHY440SS

大家好、

Custoemrs 对 MIPI D PHY 转接驱动器感兴趣、比如 SN75DPHY440SS、但可以支持高达2.1Gbps 的数据速率。 我们现在可以使用它吗? 或准备好它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter

    遗憾 的是、我们没有支持高达2.1G MIPI 的重定时器。 我们确实有一个更高数据速率 MIPI 重定时器的计划、但目前还没有计划。

    谢谢

    David