Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1064 您好!
最初、客户使用其 PD 控制器在 GPIO 模式下控制 TUSB1064。 由于 PD 控制器现在存在一些问题、因此需要通过添加导线来手动控制所有相关信号。 那么、问题是、控制相关信号是否有任何特定的时序要求、例如下面数据表中引用的数字? 是否有任何简单的客户指南、以便他们在 PD 控制器不工作时仍可以验证其 Type-C 端口功能? 只要它们连接相关的信号(FLIP、CTL0、CTL1、...)、它们是否为真 电平的情况下、是否需要在插入 Type-C 器件之前达到所需的电平?
谢谢!
安东尼