This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:GPIO 控制时序要求

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835747/tusb1064-gpio-control-timing-requirement

器件型号:TUSB1064

您好!

最初、客户使用其 PD 控制器在 GPIO 模式下控制 TUSB1064。  由于 PD 控制器现在存在一些问题、因此需要通过添加导线来手动控制所有相关信号。  那么、问题是、控制相关信号是否有任何特定的时序要求、例如下面数据表中引用的数字?  是否有任何简单的客户指南、以便他们在 PD 控制器不工作时仍可以验证其 Type-C 端口功能?  只要它们连接相关的信号(FLIP、CTL0、CTL1、...)、它们是否为真 电平的情况下、是否需要在插入 Type-C 器件之前达到所需的电平?   

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这方面没有具体的指南。 您能否描述客户测试案例以便我提供更多详细信息? 客户想要测试什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。