This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811S-Q1:连接到 TMS570安全 MCU

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811S-Q1, TMS570LC4357, DP83640, DP83630, DP83TC811SEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/836791/dp83tc811s-q1-interfacing-to-tms570-safety-mcu

器件型号:DP83TC811S-Q1
主题中讨论的其他器件: TMS570LC4357、 DP83640、 DP83630、 DP83TC811SEVM

大家好、

我想检查并查看我们是否碰巧有任何将 DP83TC811S-Q1连接到 Hercules MCU (例如 TMS570LC4357)的参考设计或系统示例?

我发现 DP83640和 DP83630附带的 Hercules 开发套件位于同一电路板上、但举一个使用 DP83TC811S-Q1的示例甚至更好的 EVM 会有所帮助。

现在、我认为最好使用 DP83TC811SEVM、因为它具有用于 MII/RMII 连接的28引脚接头。 现在、我想知道是否有一种将此接头连接到 TMS570 EVM 的简单方法?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    不、我们没有将 DP83TC811S 连接到 Hercules MCU 的示例。