This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:上传速度慢

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/836265/xio2001-slow-uploading-speed

器件型号:XIO2001

大家好、

如果我的描述不清楚、请原谅我、因为这部分对我来说是全新的。 我的客户将 PCI 卡连接到 XIO2001 PCI 输出、但发现发送/接收速度比竞争对手的 PCIe 转 PCI 桥接 IC 慢。 您是否知道原因是什么、或者您是否需要任何其他信息?

XIO2001:

竞争对手:

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    竞争对手的器件型号是什么? 是否有可用的器件型号?

    它们是否为我们的 XIO2001运行 PCIe Gen2 5Gbps 总线而不是 Gen1 2.5Gbps 总线?

    PCI 总线是否以相同的速度运行?

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    讨论已离线。