This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1167E:数据冲突

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835661/sn65c1167e-data-collision

器件型号:SN65C1167E

降级器、

使用 SN65C1167EPW 实现板间通信。
在某些情况下、接收到异常数据。

当我进行调查时、
它处于附加文件(schematic-SN65C1167EPW.jpg)的状态。
(SW1打开时出现异常数据。)

以下是问题。

问题1.在所附的电路图中、当 SW1打开时、
在 IC-B 的1R 和2R 上接收到哪些波形

Q2.Actual 1A and 2A 变为与所附示波器波形类似(OscilloscopeWaveform.jpg)。
是否符合预期?

当 IC-A 的1D 和2D 逻辑处于附加文件(schematic-SN65C1167EPW.jpg)状态时,

(IC-A 1D 为 Drive-L、IC-A 2D 为 Drive-H)
90度相位差脉冲等脉冲会连续进入 IC B 侧。
(IC-B 计数后的计数器电路。)
但是,如果组合与附加文件(schematic-SN65C1167EPW.jpg)状态不同,
(IC-A 1D 为 H、2D 为 H。IC-A 1D 为 L、2D 为 L。IC-A 1D 为 H、2D 为 L。)
它不会像90°相位差脉冲那样成为脉冲。
(IC-B 之后的计数器电路不会计数。)

Q3.Why is the attached file (schematic-SN65C1167EPW.jpg) Combination (为什么附加文件()组合)
是否会输出连续90°相位差脉冲?

此致、
Kanetomo Nozaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanetomo、

    当两侧的驱动器都打开(DE=H)并且输入逻辑相反时、驱动器将相互对抗。 一端尝试将总线拉高、而另一端则将其拉低。   由于收发器的强度、总线电压可能会在中间的某处结束。 RS-485是一种多点系统、这意味  着网络中允许有一个主接收器和多个接收器。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回答。

    "总线电压可能会在中的某个位置结束
    因为收发器的强度较高。 "
    处于的状态
    (假设 SW1打开)
    图纸的 IC-B 侧的1R 和2R 逻辑会发生什么情况?


    此外、
    原理图
    原因
    IC-A 侧1D:Rive-L、
    2D:Drive-H、
    发生什么事了?
    图纸的 IC-B 侧的1R 和2R 逻辑会发生什么情况?

    此致、
    卡内托摩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanetomo、

    如果两侧以相同的方式(H 或 L)驱动总线、则两侧的接收器工作正常。 如果两侧相互争斗、则接收器(1R/2R)输出将不确定、 尤其是当总线电压 接近接收器的阈值时。 不建议以这种方式使用收发器、因为驱动器在该区域的工作方式类似于短电流。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao