This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB215:TUSB215电缆长度

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216, TUSB215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/836341/tusb215-tusb215-cable-length

器件型号:TUSB215
主题中讨论的其他器件:TUSB216

尊敬的先生:

如下图应用(EVM 测试)所示、我 的客户主机侧无法读取智能手机、但 如果减少1m USB 电缆、则每侧都可以读取数据(遵循 EVM 表-2设置(EQ = 3、BOOST=高电平))。

是否有任何建议可以改进?

我看到数据表显示:可以支持5m 前置通道或2m 后置通道您能否告知我基于以下电路的信息、即前置通道/后置通道侧。

我可以知道 TUSB216 RTM 计划吗?

谢谢!

Steven

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试降低直流升压。 您能否提供 DP 和 DM 的任何眼图或示波器捕捉? 前置通道位于信息娱乐系统和 TUSB215之间。 POST 通道位于 TUSB215和智能手机之间。 TUSB216应该在4Q 年末 RTM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malik:

    另一个问题:TUSB215支持前置通道5m 或后置通道2m。

    在数据表第7页图5中、是一根前置通道5m 电缆、什么是 EQ 和直流升压设置? 后置通道电缆长度?

    谢谢!

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB215支持5m 前置通道。 数据表中的图没有后置通道、使用高 EQ 和高直流升压设置。