This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:器件型号后缀

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/836117/ds80pci402-part-number-suffix

器件型号:DS80PCI402

大家好、

我的客户将使用 DS80PCI402。

他们对用于将器件注册到其内部系统的器件型号后缀有疑问。

DS80PCI402具有与其他典型器件略有不同的后缀样式。

典型器件的可订购器件型号按 GPN、封装类型以及卷带信息的顺序排列。

此器件封装类型的后缀为"sq"。 是这样吗?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于多个较旧的 DS80和 DS100器件、情况确实如此。  对于 DS80PCI402、它仍然使用标准的54引脚 WQFN 封装(NJY)、但是对于不同的卷带尺寸、订单号后缀为 sq 或 SQE。

    此封装中的较新器件确实具有更常见的后缀=封装代码。  例如:DS80PCI810NJYR

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee - San、

    感谢您的回答。

    我知道 SQ 器件被封装在大卷带中、SQE 器件被封装在小卷带中。

    但是、请澄清器件型号中哪一部分代表 IC 封装类型或封装形式。

    此器件是否具有表示 IC 封装类型的后缀?

    如果是、sq 和 SQE 是否仅代表包装形式?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    sq 表示旧的 NSC 后缀。  该器件已在收购时引入并投入大规模生产。

    德州仪器的封装代码为 NJY -与具有 NJY 后缀的其他器件的封装仍然相同。

    GPN 末尾的 E 表示一小卷部件。  

    此致、