This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820:SAS4应用支持

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810, DS280BR820, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/836384/ds280br820-sas4-application-support

器件型号:DS280BR820
主题中讨论的其他部件:DS280MB810DS160PR410

尊敬的团队:

我是否可以知道此部件是否支持 SAS4 24Gbps 应用?

或者、我们将来是否有支持 SAS4的路线图?

谢谢你。

Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我希望 DS280BR820和 DS280MB810 能够支持 SAS3/4操作。  它将需要一些 SMBus 编程来确保我们正确处理 OOB 信令、但我看不到解决此问题的方法。

    DS160PR410是另一种选择。 它可以在高达25Gbps 的速率下工作。

    这些器件是  目前唯一能够支持 SAS4线性均衡的器件。

    此致、

    Lee