This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:WOL 已启用状态下的功耗

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/836352/dp83822h-power-consumption-in-wol-enabled-status

器件型号:DP83822H

相关人员。

我的客户希望使用 WOL 功能。 其中一个检查点是启用 WOL 时的功率耗散。

启用 WOL 时、您能告诉我功耗吗?

是否可以在睡眠模式下外转 WOL 数据包?

谢谢你

最好的雷加尔

Mark Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们不会为 WOL 发布单独的电源号。 您可以使用数据表第10.1节中的电源编号来估算 WOL 模式下的功耗。 对于所需的操作模式、请使用电源编号"Link Up、No Traffic (链路建立、无流量)"。

    在主动睡眠模式下、理论上应该是可能的、因为 PHY 的接收器已开启。 然而,这一情况没有得到明确的描述。 您将需要在应用程序上检查此项。

    此致

    Aniruddha