This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867断开网络连接

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/836366/dp83867e-dp83867-disconnect-the-network

器件型号:DP83867E

我的 DP83867ERGZT+FPGA 有问题。 我将 DP83867设置为100M 全双工模式、不进行自动协商。
  FPGA 将始终向 PHY 发送数据、但 PHY 将在工作过程中断开网络连接、计算机的另一端无法检测到网络连接、通过管理接口读取 PHY 状态寄存器(BMCR 地址0x0000)将显示以下内容:
1、PHY 无法读取寄存器、读取任何寄存器值为0x0000;
2、PHY 返回到自协商模式、速度变为1000M 或10M。
3、(BMCR)断电= 1;
4、碰撞测试=1;

注意:通常会发生这些异常。 但是、当异常发生时、我通过 RESET_N 引脚复位 PHY、然后 PHY 正常工作。

我希望 PHY 始终工作、并且不会断开网络连接。如果您能帮助我解决问题、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是在特定时间发生还是随机发生? 当发生这种情况时、您能否检查 PHY 的电源引脚和复位引脚以检查它们是否稳定? 最后、您将什么用于 PHY 的时钟输入?

    此致

    Aniruddha