This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:您可以帮助检查 TUSB1002A 电路吗?

Guru**** 2868850 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A, TUSB1002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835703/tusb1002a-may-you-pls-help-check-tusb1002a-circuit

器件型号:TUSB1002A
主题中讨论的其他器件: TUSB1002

你(们)好,先生  

您可以帮助检查 TUSB1002A 电路吗?

                          令人很烦

e2e.ti.com/.../5126.TUSB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    令人很烦

    请参阅 TUSB1002原理图检查清单以供参考: http://www.ti.com/lit/an/slla398/slla398.pdf

    EN 可以保持未连接状态、也可以连接到100nF 电容器并连接到 GND。

    2.将 MODE 引脚保持未连接状态以进行 USB 操作。

    kΩ DCBOOST、添加一个400 μ F 的上拉电阻器来增加+1dB 的直流增益、如数据表的表3所示。 在 EN 的上升沿之后采样(请参阅数据表中的图2)。 保持引脚未连接、无需额外的直流升压。

    4.请检查交流耦合电容电容、并确保它们符合 USB 规范。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SSTX 交流耦合值应为220nF、SSTX 交流耦合值必须为330nF。 请确保第29页上没有额外的交流耦合。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David

    我将 TUSB1002 用作 USB3.1转接驱动器。

    下图中、主机和器件方向正确?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert

    EN 可以保持未连接状态、也可以连接到100nF 电容器并连接到 GND。

    2.将 MODE 引脚保持未连接状态以进行 USB 操作。

    kΩ DCBOOST、添加一个400 μ F 的上拉电阻器来增加+1dB 的直流增益、如数据表的表3所示。 在 EN 的上升沿之后采样(请参阅数据表中的图2)。 保持引脚未连接、无需额外的直流升压。

    4、C1234和 C1233更改为0.22uF

    将 C1235和 C1236更改为0.22uF

    6.将 C1238和 C1239更改为0.33uF。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David

    根据您的建议、我修改电路。

    请帮 我回顾一下连接电路、谢谢。

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-54.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David

    根据您的建议、我修改电路。

    请帮 我回顾一下连接电路、谢谢。

    e2e.ti.com/.../3225.SCHEMATIC1-_5F00_-54.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert

    请将 C498和 C499更改为0.22uF、否则原理图看起来不错。

    谢谢

    David